This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-FET430UIF:根本没有通信,请使用硬件将保险丝熔断

Guru**** 2803885 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F1612, TUSB3410, MSP-FET, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655715/msp-fet430uif-no-communication-at-all-use-the-hardware-to-blow-the-fuse

部件号:

大家好,

我最近从eBay购买了一个使用过的MSP-FET430UIF,它似乎有故障。

在“设备管理器”中,它显示为“MSP430应用UART”,但我收到“MSP4S.dll初始化错误”。 我在不同的3台PC (Windows XP,7)上尝试了不同版本的CCS,尝试了Elprotronic Lite软件,但什么都没有。 如果Windows将其视为“MSP430”器件,则我猜EEPROM内容未更改,因此MSP430F1612可能会出现固件卡住的情况。 我没有其他JTAG编程器来刷新它。 如何刷新它? BSL是否未在其上停用? 如果可以,我有2个Launchpad。  

我想用这个FET来做的只是熔断保险丝。 我曾考虑将"FET"的硬件部件与LP结合使用,以便在SBW上熔断保险丝。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您拥有的LaunchPad有ezFET电路,那么您可以使用它们来刷新设备。 请在可用调试工具列表中找到以下内容:www.ti.com/lit/ug/slau647k/slau647k.pdf

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ionel Tiron"]

    部件号: MSP-FET430UIF

    大家好,

    我最近从 eBay购买了一个使用过的MSP-FET430UIF,它似乎有故障。

    在“设备管理器”中,它显示为“MSP430应用UART”,但我收到“MSP4S.dll初始化错误”。 我在不同的3台PC (Windows XP,7)上尝试了不同版本的CCS,尝试了Elprotronic Lite软件,但什么都没有。 如果Windows将其视为“MSP430”器件,则我猜EEPROM内容未更改,因此 MSP430F1612 可能会出现固件卡住的情况。 我没有其他JTAG编程器来刷新它。 如何刷新它? BSL是否未在其上停用? 如果可以,我有2个Launchpad。  

    我想用这个FET来做的只是熔断保险丝。 我曾考虑将"FET"的硬件部件与LP结合使用,以便在SBW上熔断保险丝。

    非常感谢

    [/引述]
    slau278...中有UIF示意图。
    JP5用于将JTAG连接到闪存F1612。 遗憾的是,F1612没有SBW,无法通过(LP) SBW实现。 有BSL TXD (WFP 1.1)和RXD (WFP 2.2)线路,但如果没有已知的BSL密码(矢量表)存储的固件,则含有校准数据的信息段将被擦除。 如果您的问题与某种程度上损坏的设备固件有关,则只能通过另一个JTAG主控器进行恢复。
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的LPA是EXP430G2,具有相同的微控制器F1612,如FET UIF和相同的TUSB3410。 如果我更换F1612,您会怎么看?  

    我的FET UIF有2个LED,模式为红色,电源为绿色。 连接USB电缆后,模式LED指示灯闪烁2次,熄灭,然后打开一次绿色LED指示灯,也熄灭。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这2 F1612上的固件有所不同,同样,没有JTAG主板(您没有),您无法执行任何操作。

    我不知道UIF LED正常/错误序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在考虑购买新的MSP FET,但我有疑问:

    1. MSP-FET430UIF是否能够将保险丝吹过SBW?

    2.将JTAG保险丝吹过SBW将同时禁用4线JTAG?

    3.如果我用4线JTAG将保险丝熔断,我是否可以将这些引脚用于其他诸如在WFP 1.6 和WFP 1.7 上的I2C通信(JTAG TDI和TDO)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您没有提到您的目标设备是什么。 如果您的目标器件来自5xx/6xx闪存或FRAM系列,则有软SBW/JTAG保险丝,可在不应用VPP (6.5V)的情况下熔断,任何LP均可执行此操作。 如果目标设备来自2xx闪存系列,则MSP-FET会生成VPP (6.5V)并熔断保险丝。 这可以通过SBW或JTAG来完成。 使用熔断保险丝时,禁用对设备的SBW和JTAG访问,但5xx/6xx闪存和FRAM上的邮箱系统(通过SBW/JTAG)将正常工作。 带有熔断保险丝的JTAG端口引脚应正常工作。 但是,某些设备上存在勘误表,在这些设备上,此针脚在引导代码期间的状态将不会像应该的那样以高Z显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的目标是MSP430G2553。

    我从不同的线程中了解到,有人未能使用MSP-FET430UIF或MSP - GANGpro和SBW来熔断MSP430G2553上的保险丝。
    是否有人通过SBW成功地熔断了MSP430G2上的保险丝? MSP430G2553要求Vpp应用于测试引脚,而不是TDI上的测试引脚。

    许多人抱怨在SBW上使用TI的原始硬件来吹动真正的保险丝,这真的很烦人。 现在,我的项目出现了重大延迟,因为我无法保护我的软件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人知道这款来自Olimex的编程器是否可以在SBW上燃烧真正的保险丝?

    www.olimex.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ionel Tiron"]
    我从不同的线程中了解到,有人未能使用 MSP-FET430UIF 或MSP - GANGpro和SBW来熔断MSP430G2553上的保险丝。
    是否有人通过SBW成功地熔断了MSP430G2上的保险丝? MSP430G2553 要求Vpp应用于测试引脚,而不是TDI上的测试引脚。
    [/引述]

    我曾想,TI的某个人会给您明确的答案,关于MSP-FET SBW在2xx闪存系列上熔断保险丝的问题。

    有人知道这款来自Olimex的编程器是否可以在SBW上燃烧真正的保险丝?

    www.olimex.com/.../

    我想,正确答案的更好地方将是olimex论坛,而不是这里。

    顺便说一句,我将在下周结束时收到最新的闪光器硬件版本。 需要一些时间进行测试。 我看到你很着急,但我可以在我完成测试后给你PM。 相关网站将于下周完成。 它是简单的独立软件/硬件(类似于MSP)解决方案(与TI不兼容)。 它可以通过SBW熔断2xx保险丝。

    
    C:\MSP430>flash -p COM4 -e -fuse
    
    get Device
    # JTID Fuse Device Proc
    1 89 OK 2553 0060
    
    擦除
    时间:63 ms
    
    Fuse Blow (Y/N)? Y
    
    释放设备
    
    总时间:2125 ms
    
    C:\MSP430>flash -p COM4 -e
    
    Get Device
    # JTID Fuse
    1 89 Fbled
    Error 101:syncronization problem。
    
    释放器件
    
    总时间:47 ms
    
    C:\MSP430> 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zrno soli,

    我已经给您发送了PM。 请检查一下。谢谢