This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2031:使用4键,我们使用双击和放大器;长按键盘示例

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2031, MSP430I2021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654898/msp430i2031-use-4-key-and-we-use-double-click-long-press-keyboard-example

部件号:MSP430I2031
主题中讨论的其他部件: MSP430I2021

尊敬的先生:

示例代码的帮助  

使用4键,我们使用双击和长按键盘示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否提供更多有关您正在尝试做什么的信息? 例如,您使用的是什么键盘? 它使用什么来连接MSP430?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我想在MSP 430中实施4按钮逻辑。

    按下1按钮= LED 1打开

    按下2按钮= LED 2打开

    按下3按钮= LED 3打开

    按下4按钮= LED 4打开

    按下1和2按钮= LED 5打开

    按下4和5按钮= LED 6打开

    msp430I2031中的这种逻辑机具使用GPIO中断,还可减少去毛刺错误。

    请提供此类示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关GPIO中断示例,请参阅MSP430I2031产品页上的代码示例: www.ti.com/.../toolssoftware

    msp430i20xx_P1_01和msp430i20xx_P1_02应向您展示如何执行按钮按下操作。 如果要一次按多个键,请查看以下讨论此问题的主题: e2e.ti.com/.../29.7183万

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在研究msp430i2021。

    我使用计时器中断和GPIO中断。

    我读取用户guide.in矢量表GPIO中断为最高优先级。但我需要定时器中断设置最高优先级,第二最高设置为GPIO intterupt。

    因此,请提供帮助以帮助您管理此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    用户指南不包含GPIO端口或计时器的中断矢量优先级,因为这些优先级因用户指南涵盖的设备系列而异。 该数据表提供了这些优先级,并显示两个TimerA实例的优先级都高于I/O端口。 此信息可在数据表的表6-3中找到。 因此,这应该适用于您所描述的您尝试执行的操作。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助