This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp432p401R:MSP432P401R过热,黑色

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657828/msp432p401r-overhot-msp432p401r-black

部件号:MSP432P401R

尊敬的先生。

当连接到USB端口时,我的MSP432P401R黑色变热,并且在一秒钟内连接到不同的USB端口时,黑色变热。

在开始使用时,它工作正常。

是否正常工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,这是不正常的。 什么会变得很热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bui,

    这可能是由于意外接触C125盖而引起的问题,在某种程度上,它会短路并导致主板过热。

    我们不建议您使用黑色的启动板。 请转到红色的launchpad,因为它修复了我们发现的许多launchpad缺陷,并且还提供了芯片,这些芯片已更新,修复了许多芯片缺陷。 我们不再支持黑色启动板,因为它包含现已弃用的实验性预发行硅。 更多信息可在SLAA700的第3部分中找到: www.ti.com/.../slaa700a.pdf

    链接到新的LaunchPad: www.ti.com/.../msp-exp432p401r