This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430F5529:导入用户体验演示时出现警告

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP-EXP430F5529LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656690/ccs-msp-exp430f5529-warnings-when-importing-user-experience-demo

部件号:MSP-EXP430F5529
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529,, MSP430WARE, MSPWARE,

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是 一名大学生,使用 MSP430F5529 USB实验板。 我想构建UE演示软件。 从最新的16 KB 导入项目'SP-EXP430F5529_UE_Demo_Software'时收到以下两个警告:

-此项目包含1个未解析的可建链接资源。 项目可能无法按预期生成。

- 此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 3.3 ..............................................2 [MSP430]。 编译期间将使用另一个版本的编译器- 16.9 .6.LTS。

我不知道如何查看 未解析的可建链接资源是什么。 我现在不知道更新的编译器版本是否会导致问题。  当我转至[帮助]>[安装新软件]并选择[代码生成工具更新]时,我只找到了4.0 1及更高版本的编译器版本。

不管怎样,不能生成项目。 我使用的是Code Composer Studio版本  MSP430ware  和 MSP-EXP430F5529_UE-MSP.MSP-Setup (这是我找到的最新版本)。7.4 00.00 0.0.0015万。我使用了1.31 的脱机安装程序,并手动安装了最新版本的MSP430ware和MSP-EXP430F5529_UE-MSP.MSP-Setup。 我的操作系统与Windows 10。

有人知道我能做什么吗?

此致,

Petra Hoffmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佩特拉

    有一件事我希望您首先尝试,因为当您尝试在CCS之外导入软件库时,始终存在路径依赖性问题。 请按照以下步骤操作:

    1)打开CCS并进入资源管理器

    2)确保最新版本的MSPWare与资源管理器同步

    3)使用左侧面板向下单击此路径(图片如下所示):

      软件-> MSP430Ware - v:3.80 03.07 (或任何最新版本)->开发工具-> MSP-EXP430F5529LP ->演示->开箱即用体验

    4)单击左侧面板上的开箱体验

    5)使用页面右侧的CCS徽标按钮将项目导入CCS项目资源管理器

    这应允许对所有必需文件和库进行干净导入,以创建并运行用户体验演示。

    此致,

    Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的及时回复。 我能够从资源管理器导入项目而不发出警告。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩特拉

    我很高兴听到您能够成功导入项目! 请继续并选择我的上述帖子已解决您的问题,以便我们可以关闭此线程并进行记录以进行跟踪。

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是,这还没有解决我的问题,因为它不是同一个演示程序。 它是关于来自以下来源的UserExperienceDemo:

    software-dl.ti.com/.../MSP-EXP430F5529_UE_Demo_Software.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩特拉

    我将联系我们的TI资源浏览器团队,进一步了解此问题。 感谢您的耐心等待!

    此致,

    Matt Calvo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佩特拉

    MSPWare和MSP-EXP430F5529小组已收到通知,您希望在下一版本的MSPWare中解决此问题。 请继续并选择此帖子已解决您的问题,以便我们可以关闭此线程并进行记录以进行跟踪。 如果您发现下一个版本中的问题没有解决(大约每季度发生一次),请联系我们。

    感谢您的帮助!

    此致,

    Matt Calvo