This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP432P401R:如何复制启动盘,将其用作TIC pro软件和LMK61E2编程软件的USB2ANY接口

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK61E2, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657821/msp-exp432p401r-how-to-replicate-launch-pad-to-use-it-as-usb2any-interface-for-tics-pro-software-and-lmk61e2-programming-software

部件号:MSP-EXP432P401R

尊重,

我正在使用TIDA-0.0626万和LMK61E2软件(如TIC PRO和LMK61E2编程软件)进行编程。这些软件仅支持USB2ANY接口。 在我们当地市场上,无法使用USB2ANY。因此,我们是否可以通过安装一些程序和软件,使我们的启动板MSP-EXP43.2401万R真正成为USB2ANY。请指导我们了解这一部分,因为我们是这方面的初学者。

我们如何使用带有 TIC PRO和LMK61E2编程软件的启动板来对设备进行编程

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik,

     使用LaunchPad实现此功能的最短方法是按照您 在另一篇关于LMK61E2和LMX2592编程的文章中给出的说明进行操作。  我认为,尝试对TIC Pro软件进行逆向工程,使其与启动板配合使用需要更长时间。  我建议编写一些PC端代码以连接到Launchpad上的"应用程序/用户UART"接口(这是通过USB连接返回的背信道UART)。  这将为您提供类似于USB2ANY的功能(只需支付PC软件的编写成本)。   

    此致,

     Bob L