This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:MSP430FR5994 -重置原因调查

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655259/msp430fr5994-msp430fr5994---reset-cause-investigation

部件号:MSP430FR5994

大家好,

我目前正在使用一个原型板,它具有MSP430FR5994和一些附加的外围组件。 我一直在做一些长期测试,在RTC触发下,每分钟都会运行一个基本任务。 理想情况下,这些测试应该在夜间运行,但在主板神秘重置之前,我的测试运行时间要短得多。 我有一个JTAG装置(MSP430UIF)与主板一起运行,并想知道这些支架的潜在原因。

我正在跟踪SYSRSTIV以查看BOR是否是原因,但似乎不是这种情况。 我还监控了电源电压,在复位时看不到任何电压下降。 是否有任何其他寄存器可以提供有关任何重置原因的更多信息? 我是否可以实施任何进一步的ISR来跟踪问题的根源?

此致,

SJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    即使没有BOR,您也应该能够在复位后读出SYSRSTIV的十六进制值,以查看复位的原因。 您在SYSRSTIV中看到了什么价值?

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nathan,

    SYSRSTIV显示0。 我在没有调试器的情况下运行了一个测试,它似乎没有问题。 我将尝试其他一些事情,然后再得出结论。 有任何提示?

    此致,

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shailesh,您好!

    这表示SYSRSTIV没有跟踪复位。 您说您正在使用RTC,但您是否打算进入LPMx.5?

    此帖子列出了一些您可以查找的其他重置源: e2e.ti.com/.../133.2237万

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shailesh,您好!

    您的问题是否已解决? 如果是,请将其标记为"已回答"。 如果很快没有响应,则此线程将由于不活动而关闭。

    此致,
    Nathan