This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:关于音频回放库

Guru**** 2609685 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657649/msp432p401r-about-audio-play-back-library

部件号:MSP432P401R
主题中讨论的其他部件:MSP430FR5994

您好,

是否有用于使用MSP432 MCU的PWM输出回放音频的库/示例代码?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Keirs,
    我不熟悉一个具体的MSP432示例。 MSP432和MSP430系列的定时器相同。 也许您可以举一个例子:

    www.ti.com/.../tidu703a.pdf

    和端口到msp432 (www.ti.com/.../slaa656d.pdf )

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑-其中一些内容与Chris的回答有点重复。

    以下是通过PWM输出进行音频回放的一些参考:

    1. MSP430的音频BoosterPack BOOSTXL- 音频包含驱动PWM源输出的选项。 此链接提供的MSP430FR5994软件示例说明了如何配置PWM输出的计时器。 由于MSP432与此MSP430器件共享相同的计时器外设,因此将该部分代码移植到MSP432应该相对简单。
    2. TI使用 PWM DAC设计语音频带音频回放 具有有关使用PWM构建音频输出的完整详细信息。 它还提供了有关使用计时器输出音频(特别是语音)的其他软件示例。 这是另一个很好的软件参考。
    3. AppNote: MSP430的低成本语音- PWM音频的良好通用参考。

    这3个来源应为您的项目提供良好的开端。

    此致,

     Bob L.