This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:功耗MSP430™︎低功耗MCU启动板套件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5994

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657542/msp430fr5994-power-consumption-msp430-low-power-mcu-launchpad-kits

部件号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他部件:MSP-EXP430FR5994

大家好,

我期待为MSP43x LauchPad设计一个扩展件。  

  1. 是否可以通过USB和MCU从另一个源(如LDO)单独运行LaunchPad上的编程电路?
  2. CMSP43x系列MCU的功耗比较最有效的方法是什么
  3. 以及可用LaunchPad的功耗

此致

Dierk Bronner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dierk:

    1.请参见《MSP-EXP430FR5994用户指南》的图6,可以通过BoosterPack接头连接为3.3 和5V滑轨供电: www.ti.com/.../slau678a.pdf
    2.活动模式和LPM的功耗数字在每个设备的数据表中给出。
    3. Launchpad功耗与数据表中给出的功耗相同,但EZ-FET连接需要额外电流。 正确初始化MSP非常重要(纠正未使用的引脚连接,电源控制设置,引脚方向/选择等),以反映数据表中的数字。

    此致,
    Ryan