This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:从SDK 1.60 中删除了SimpleLink驱动程序文件

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657685/msp432e411y-simplelink-driver-files-removed-from-sdk-1-60

部件号:MSP432E411Y
主题中讨论的其他部件:CC3200

缺少用于声明SimpleLink MSP432E SDK 1.60 中各种组件的抽象接口的驱动程序文件。 source/ti/drivers/缺少ADC,AES,I2CSlave等.h和.c.  根据我对体系结构的理解,这些定义了SimpleLink线中的通用抽象接口(CC3200等也应该具有这些接口)。  此外,几乎可以添加一个I2C ADC (例如,它仍然符合ADC.h接口)。

是否会重新引入此接口?  我发现MSP432E从未有ADC_Config / Function/hwattrs,我认为缺少实现是在SDK中删除它的原因。  这并不会阻止将该接口用于各种用途(模拟,甚至是真正的I2C ADC,或者只是自己实现驱动程序)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jaakko

    对于MSP432E4,我们正在尝试增加对这些组件的支持,并认识到我们现在没有也从未有过这些组件。

    对于MSP432P4,我们目前仍有这些(减去AES.h和.c)。

    我们一直在尝试为设备添加功能,并且为P4和E4添加额外的驱动程序支持是列表中的第一项。