This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Capt-FR2633:Captivate PGMR上MSP430的二进制文件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656907/msp-capt-fr2633-the-binary-file-of-msp430-on-captivate-pgmr

部件号:MSP-Capt-FR2633

您好,

我希望在我们的主板上具有与Captivate PGMR上的MSP430F5528 HID桥接器相同的功能,但我不知道从哪里可以获得它。
请告诉我在哪里可以获得?

此致,
Keigo Ishii

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keigo Ishii,您好!

    问题很好,感谢您发布。  现在,我们通过Captivate设计中心GUI在Captivate -PGMR上发布HID网桥的二进制映像。  我们从最新版本1.60 v.00.00 开始执行此操作。  有关此问题的文档可在以下链接中找到:

    您可以从以下链接下载Captivate设计中心:

    安装最新版本的工具后,您可以在此位置找到固件映像,前提是您使用默认安装路径:

    C:1.60 00.00 \ti\MSP\CapTIvateDesignCenter_CapTIvateDesignCenter_Design.CapTIvateDesignCenter\firmware

    此致,
    沃尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Walter:

    感谢您的回复。
    我已将固件映像编程为MSP430F5528,然后我确认它可以按预期连接到Captivate设计中心GUI。

    此致,
    Keigo Ishii