This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:使用多个ADC信道

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657531/msp430g2955-using-multiple-adc-channels

部件号:MSP430G2955

您好,

我正在尝试使用3个ADC信道将模拟值读入变量ADC10MEM。 我知道采样是按顺序进行的,但是我一直在学习如何正确获取各个ADC读数并将其存储到正确的变量中。 更具体地说,如果在ADC10MEM转换期间使用中断触发,我如何知道哪个通道存储在ADC变量中?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用DTC。 (另请参阅SLAU144J sec 22.2。7) 它实际上是ADC10的专用DMA单元。 我很肯定其中一个TI示例程序使用了它。

    在ADC10SA中存储阵列地址,在ADC10DTC1中存储信道计数;当您获得ADC10IFG时,阵列已填充。 重新分配ADC10SA以重新启用DTC。 由于ADC10计数(向下)的方式,样本顺序相反--从最高到最低。