This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6820:60 KB FRAM存储器编程时间(I2C-BSL)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6820, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657418/msp430fr6820-60kb-fram-memory-programming-time-i2c-bsl

部件号:MSP430FR6820
主题中讨论的其他部件:MSP430FR6.8221万MSP-FET

大家好,

您能否指出通过MSP430FR6820IG56R中的I2C BSL对60 KB FRAM内存进行编程需要多长时间/秒?

最好能有一个FR6820表,如下面的F149表-这将有助于设计过程。

感谢您的帮助,

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bartosz,

    您是否知道需要用于I2C BSL的MSP430FR682x(1)设备? 最接近的选项是MSP430FR6.8221万,因为MSP430FR6820仅具有UART BSL,并且没有MSP430FR6.8201万选项。 下面是我使用MSP-FET和BSL-脚本程序运行的一些测试的结果(仅包括写入字节的时间,而不包括输入顺序和设置参数):

    60 KB,UART 9600波特:77秒
    60 KB,UART 11.52万波特:11秒
    具有I2C 40万 kHz的3.75 KB:0.5 秒

    此致,
    Ryan