This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2433:MSP430FR2433

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2433, MSP430-FLASHER, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657039/ccs-msp430fr2433-msp430fr2433

部件号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他部件:MSP-FETMSP430-FasherUNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

由于我的操作错误,我写了一些值,但不是0000 o  FFFF转换为JTAG签名(0xFF80~0xFF83),然后当我使用  CCS调试LaunchPad时,将出现以下弹出窗口:

那么,您能告诉我如何解除设备的安全保护,例如BSL与MSP-FET工具?

PS:我使用的MCU是MSP430FR2433。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您使用黑色MSP-FET,则可以将背信道UART用作BSL接口,并将其连接到数据表中的6.5 章节中所述的BSL接口。
    然后,您可以从TI.com下载BSL-脚本工具,该工具提供了命令行脚本工具来解锁BSL签名。 应该包括一些有关FRxx产品的示例,以帮助您进行设置。

    但是,只有在您没有意外覆盖BSL签名时,这才有效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要BSL。 此器件可由SBW/JTAG通过邮箱/引导代码组合解锁/批量擦除(返回出厂状态)。 这可以通过MSP430-Flasher用户代码擦除选项来完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的指示,我下载uniflash V4软件工具,并使用[批量擦除]擦除设备。现在我可以使用我的Launchpad再次进行调试。