请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP432P401R 主题中讨论的其他部件:ENERGYTRACE
您好,
我正在用msp432微控制器来做一个应用,微控制器的电流消耗大约是80mA,我觉得电流很大。
顺便提一下,我有MSP432红色启动器,我测量了Vcc和接地之间的电阻(下图所示),万用表显示33欧姆。 如果我们根据此值计算电流,则电流为3.3V/33ohm = 103mA。 这是测量电阻和推断电流的正确方法。
此致,