This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:EVM430-FR6047

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656924/evm430-fr6047-evm430-fr6047

部件号:EVM430-FR6047

您好,亲爱的热线!

我们的客户在 使用  长水的管道上玩EVM430-FR6047。

长度水中的Delta TOF从0变为 80-160 nano sec,这会显示在LCD指示器上。

这些测量值是平均值还是每个测量值都输出而不是平均值? 同样的问题是 关于应用程序图表中的增量TOF值(屏幕截图已附加)。

e2e.ti.com/.../EVM430_2D00_FR6047.docx

此致,Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Anastasia:

    使用GUI时,测量值没有任何平均值。  出于测试目的,他们可以从GUI的"波形"选项卡输出一个日志文件(.csv)并计算结果的平均值。  使用LCD时,有用于原始DTOF和平均DTOF的选项。  "平均值"选项将平均最近100次测量。  您可以在以下指南的第9节中找到有关LCD操作和菜单选项的更多详细信息。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Eddie!

    感谢您的快速回复和建议。 我会向客户推销。

    此致,Anastasia