This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6972:我没有配置HFFREQ时可能会发生什么情况

Guru**** 2753975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657153/msp430fr6972-what-may-happen-while-i-didn-t-config-the-hffreq

部件号:MSP430FR6972

我使用FR6972作为我的MCU,使用12M Ex osc;但我忘记将HFFREQ[1:0]配置为10。该产品已经MP很多个月了。我想知道会发生什么?容易死?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您使用默认的HFFREQ设置0x03,则很可能会过度驱动晶体,尽管这会增加您的电流消耗,但不应导致振荡故障。 如果值为0x00,则不能这样说。  选择了什么HFXTDRIVE设置?  请注意,12 MHz频率不应超过整个设备的最大工作频率。

    此致,
    Ryan