This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:MSP430FR2633

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656392/ccs-msp430fr2633-msp430fr2633

部件号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我们正在使用MSP430FR2633,IC有32个引脚,有40个端口且没有标记,如何确定哪个端口是? 我们已引用数据表,但它没有帮助

我们在WINDOWS10,64位上使用CCSv7

请尽快帮助我们解决问题  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢赫,你好,

    我对"IC是32引脚,有40个端口"感到困惑。 FR2633系列设备最多应有32个针脚。 但是,您提到的"40个端口"的含义是什么? 因此,我不确定您的问题中的"港口"标准是什么。

    如果您想知道设备上引脚的引脚名称,应转至数据表的4.1 部分以获取引脚图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,请避免混淆  

    我正在询问MSP430FR2633上可以使用多少引脚作为GPIO。 如果我必须使用Say Pin No 35进行简单的程序(如Blink How can I use it),则板载有40个Pin,意味着在CCS或IAR中定义程序。 因为我必须连接8个继电器才能控制8个设备  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shaikh,

    您的要求并不明确。

    RHB封装的F2633有32个引脚,所有标有WFP 1.0 或类似产品的引脚都可用作标准GPIO,并可连接至继电器或开关。 要使用此类引脚,您必须将P1DIR (方向寄存器)配置为输出,然后您可以通过P1OUT寄存器将WFP 1.0 的值选择为1或0。

    强烈建议通读用户指南,并使用可通过CCSv7中的资源管理器获得的寄存器级别的代码示例。