This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6736A:是否可以将COM1用作高输出

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/657071/msp430f6736a-is-it-possible-to-use-com1-as-a-high-output

部件号:MSP430F6736A

MSP团队您好。

是否可以驱动COM1引脚高电平?

LCD驱动器未在设计中使用,COM1需要用作低电流电源。

巴西

安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是。
    如何做到这一点?

    巴西
    安德斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anders,

    但这是一个专用LCD引脚,只能通过LCD控制器进行控制,以提供通用输出电压。
    没有实现GPIO驱动器功能/设置。