This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:尝试将MSP控制器作为大容量存储设备

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656095/ccs-msp432p401r-trying-make-my-msp-controller-as-mass-storage-device

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

 我正在处理一个项目,该项目用于持续记录日志。 我 计划通过 UART连接USB接口,并通过SPI访问SD卡。  在连接时,我的IT应显示SD卡的大容量存储,如读卡器。如果有人有想法或解决方案可以帮我解决。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您的问题最好由MSP论坛的专家回答。 我将把这个线程移到那里。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Birla,

    请绘制您的系统的方框图并将其附在支柱上,以查看解决方案是否适用于MSP432P401R设备。 MSP432P401R设备没有USB接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit Ashara,您好!

    我在这里附上了我的项目的结构图。

    A 我的电路图已出故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Birla,

    它取决于USB到UART设备。 它被配置为什么。 它很可能是CDC类设备,而不是海量存储类设备,因此USB枚举将不起作用。