主题中讨论的其他部件: THS4513, MSP430F6736A, OPA4277-SP, INA333-HT, INA826S, INA826
大家好,
我正在设计一种包括全桥应变仪的设计,用于测量储罐压力。 目前不需要太硬,但我希望将来能够以最少的重新设计提供一个非常硬的版本。 因此,MSP430FR5969 (及其-SP版本)是我对微控制器的最佳选择。 我正在尝试决定是否可以放弃使用内部12位SAR ADC。
与某些MSP430s (如 MSP430F6736A)不同,FR5969上的ADC没有可编程增益放大器。 因此,我正在考虑使用THS4513 (全差分)为MSP430FR5969 ADC12输入提供应变仪所需的增益。 我在这里的设置中是否犯了任何明显的错误?
我的预期电源电压为3V (单端)。 根据THS4513数据表,中轨周围的输入和输出范围为+/-400mV和+/-450mV。
最大电桥输出电压(3V供电):486uV差分
要解析的最小桥输出电压:1.6uV差分
ADC参考电压+:1.2V内部参考电压(ADC12VRSEL = 0001b)
ADC参考值-:AVSS
具有差动输入的ADC ENOB:典型10.7 位(数据表中的表5.26 - 2.5V参考电压,不能确定在1.2V参考电压下下降多少)
ADC设置:12位无符号,差动输入(ADC12DIF =1b,ADC12DF = 0b,ADC12RES = 10b)
ADC电压分辨率基于ENOB:721uV
我的计算结果告诉我,我需要大约55dB的增益才能将应变仪的1.6uV差分输出与ADC的721uV灵敏度相匹配。 我担心的部分原因是THS4513的开环增益仅为68dB,而为55dB增益进行射束将需要一个大电阻器(RF为267k,rg为47欧姆)。
这种设计对我来说似乎是边缘的。 我可以继续订购THS4513 EVM,并尝试全部操作,但如果我的成功几率很低,我应该继续寻找一款与MPS430兼容的外部ADC。 作为附带说明,我没有任何其他需要I2C/SPI/ETC接口的外部芯片,这是我犹豫添加外部ADC的原因之一。
谢谢!
保罗