This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5521:MSP430F5521

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656560/msp430f5521-msp430f5521

部件号:MSP430F5521

您好,

我们使用MSPF5521与PC进行USB通信,它在旧芯片组中工作正常,但在新芯片组(Skylark-6th gen)中工作不正常,系统可以检测为USB。

新芯片集是否需要更新驱动程序?

如果是,请提供下载文件的链接。

Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raja,

    我不知道任何芯片组依赖性。 它通常基于操作系统。 您使用的是哪种操作系统? 通常,操作系统默认驱动程序会检测USB。 您是否对连接到MSP430的USB电路进行了任何硬件更改? 或者MSP430上的固件? 您也可以尝试将MSP430置于USB BSL模式以进行连接。 有关详细信息,请参阅MSP430 USB开发包和以下应用说明。
    www.ti.com/.../MSP430USBDEVPACK
    http://www.ti.com/lit/slaa457