This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5132:MSP430的替代产品

Guru**** 2609555 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132, MSP-FET, MSPBSL, MSP-EXP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656188/msp430f5132-alternative-for-the-msp430

部件号:MSP430F5132
主题中讨论的其他部件:Tida-0.012万MSP-FETREP430FMSPBSLMSP-EXP430FR2433

您好,

我愿意遵循此参考设计:ti.com/tool/TIDA-0.012万

但是,在购买其组件后,我注意到我仍然需要MSP430启动板来对 设计中使用的MSP430F5132进行编程。

发往我的国家的费用很高,我想我是否真的需要购买启动板来将程序上载到给定的微控制器。

是否可以改用Arduino或Raspberry Pi,或者它们缺少一些仅在MSP430中可用的必要功能?

此外,您认为是否可以修改给定代码以与其他微控制器一起使用? (我看到他们在IT中使用MSP430库)。

代码在参考设计-设计文件中提供。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Abdel,

    您不需要基于MSP430的FET (MSP-FET,EZ-FET等)来对器件进行编程,但您需要具有SBW或BSL功能的主机。 下面是一些资源,帮助您入门

    REP430F
    MSPBSL
    www.olimex.com/.../
    www.ti.com/.../slaa754.pdf
    www.ti.com/.../slaa755.pdf
    www.ti.com/.../slaa760.pdf
    processors.wiki.ti.com/.../EZ-FET_lite

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Abdel Gafoor Haddad"]

    但是,在购买其组件后,我注意到我仍然需要MSP430启动板来对  设计中使用的MSP430F5132进行编程。

    发往我的国家的费用很高,我想我是否真的需要购买启动板来将程序上载到给定的微控制器。

    [/引述]

    我从未测试过这种组合,但此设备使用UART BSL,应与(CLI) BSL脚本程序和(几乎)任何USB/UART桥接芯片配合使用。 类似...

    https://www.ebay.com/itm/11.2297万626610</s>62.661万

     另一个低成本解决方案是将SBW Replicator代码(部分)移植到Cortex-M平台...

    https://www.ebay.com/itm/32.1569万700934</s>70.0934万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一件商品看起来很棒,因为它提供免费国际配送选项。

    您是否尝试使用它将某些程序上载到MSP430?
    我很担心,因为它说手册是中文的。 是否知道连接和使用它有多难?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有使用它,但它应该可以工作。 与BSL脚本程序和5xx目标设备组合使用的任何USB-UART桥接器。 尝试使用google进行搜索,以查找100 % 工作正常的内容。 类似示例...
    www.flyingcampdesign.com/msp430-bsl-programr.html
    sustburbia.blogspot.hr/.../the-great-msp430-bootloader-swindle.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan先生,关于olimex出售的火箭形状,我看到了一个TI视频,它通过启动板连接到MSP芯片。

    是否需要购买启动板? 我的意思是,我可以直接将6根电线从MSP430-BSL器件连接到MSP430F5132芯片引脚上载参考设计的代码吗?

    如果没有,您是否可以建议使用低成本的自助洗衣店?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430-BSL可以直接连接到MSP430F5132。 所有的LaunchPad都是低成本的,但MSP-EXP430FR2433是最新的,目前价格为10美元。

    此致,
    Ryan