This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F438:筛查和鉴定测试信息

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656716/msp430f438-screening-and-qualification-tests-information

部件号:MSP430F438

大家好,我是Gabriel,在葡萄牙的TEKEVER工作。  
我们目前正在一个空间项目中使用参考部件。  
鉴于我们的应用的性质,我们需要根据标准对每个组件进行资格鉴定。
但是,如果您已经对这些组件中的任何组件执行了任何测试,那么了解这些测试将非常有价值且节省时间,例如,这些测试包括:
-预处理+ Hast或THB  
-C-SAM检查
热循环/电击  
- Lifetest

测试条件并不重要,因此,如果您已完成任何这些测试或其他类型的测试,可能符合任何MIL-PRF或STD,这将在我们的资格审批流程中非常有用。

请记住,我们知道,有些部件可能不是专门用于空间应用的,但这些部件所参加的飞行任务将提供受控的温度和辐射环境,从而允许使用商业部件。

谢谢,顺祝商祺!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Gabriel:

    是的,这是标准资格认证的一部分请在下面查找详细信息:

                                                                                                                      
                                                       可靠性测试结果
                             
                                                                        
                                                                                                   样本大小/结果
                        测试类型
                                                               条件/持续                      期批次1
           
                 **寿命测试,150C                       300小时                                 116/0
                 **热冲击, -65/150C       1000周期                             77/0
                        ESD                               HBM:4000V                              3/0
                                                                  HBM:2000V                             3/0
                                                                  HBM:1500V                            3/0
                                                                  HBM:1000V                             3/0
                                                                  HBM:500V                               3/0
                                                                   MM:200V                               3/0
                                                                   MM:100V                               3/0
                                                                  CDM:750V                               3/0
                                                                  CDM:500V                               3/0
                         闩锁                           250mA                                    5/0


    预处理信息:
     **预调节顺序:JEDEC级别3 @ 235C


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这正是我想要的。

    此致