This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-F6779:sla577的一些功能不清楚。 无法进行调试,因为IAR不可用

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656361/evm430-f6779-some-functionalities-of-sla577-unclear-debugging-is-not-possible-because-iar-is-not-available

部件号:EVM430-F6779

您好,

我目前正在查看EVM430-6779提供的示例代码。 我没有IAR许可证,必须使用CCS,这很好,但该项目是由IAR开发的。 因此,我只能检查代码的某些部分,并尝试了解每行代码的作用。

随着时间的推移,我在理解代码时遇到了一些视图问题,因为有一些宏定义。 其中一个宏表示"REACTIVE POWER _BY_Quadrature _support"。 我真的不知道什么是"quadrature _support"。 有人能向我解释一下,这是什么,或者我可以从哪里读到它?

提前感谢您的参与。

此致,

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Chris,

    感谢您发布并关注EVM430-F6779。

    我目前正在查看EVM430-6779提供的示例代码。 我没有IAR许可证,必须使用CCS,这很好,但该项目是由IAR开发的。 因此,我只能检查代码的某些部分,并尝试了解每行代码正在执行什么操作。[/QUET]

    遗憾的是,此源代码支持IAR,但不支持CCS。 但是,我们正在积极监控CCS支持请求,如果有任何变化,我一定会向您提供最新信息。 目前,我建议使用IAR作为IDE。 将独立评估报告项目移植到CCS是一项极其艰巨的任务。 例如,工具包(数学)函数已在组装中实现,必须移植。 下面的主题对此进行了一些讨论。

    随着时间的推移,我在理解代码时遇到了一些视图问题,因为有一些宏定义。 其中一个宏表示"REACTIVE POWER _BY_Quadrature _support"。 我真的不知道什么是"quadrature _support"。 有人能向我解释一下,这是什么,或者我在哪里可以阅读?[/QUOT]

    根据使用 MSP430F677x (A)用户指南实施三相电子瓦时计的第16页,使用reactive Power by Quadrature _support宏来配置仪表,以根据延迟电压采样90度和电流采样计算无功功率,而不是使用功率三角法。

    更多宏说明可在4.4 部分中找到。

    此致,

    詹姆斯

    MSP客户应用程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,James:

    感谢您的快速响应。 在CCS正式发布之前,我将使用IAR。
    此外,我还找到了代码,它通过正交支持进行无功功率计算。 我现在理解了。

    此致,

    Chris