您好,
在My project中实施引导加载程序后,我遇到了一些与使用MSP430 USB调试接口MSP_FET430UIF对MSP430F5438A进行编程相关的问题。
我的步骤是:
1.引导加载程序已自定义。 我还在bootloader程序和应用程序中执行读写信息存储。
2.首次使用MSP430 USB调试接口MSP_FET430UIF成功编程启动器和应用程序MSP430F5438A。
3.首次成功编程后,运行程序。
4.在使用FET-pro430闪存编程器编程应用程序或从IAR调试时,我无法在1次或2次尝试后对MSP430F5438A重新编程。 MSP430F5438A的内存可能永久损坏。
我还有一些问题:
1.如果Chip已经有启动加载程序,我们是否可以使用FET-pro430重新编程应用程序(修改后)?
或
如果芯片已经有引导加载程序,我们是否应该始终使用引导加载程序来编程应用程序?
2.当芯片已有引导加载程序时,是否可以调试应用程序?
谢谢!
Jignesh Patel