This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:此MCU是否可以使用外部电源?

Guru**** 2609555 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/656489/msp-exp430g2-is-it-possible-to-use-an-external-power-source-with-this-mcu

部件号:MSP-EXP430G2

我们大学的一群人希望在我们的期末项目中使用MSP-EXP430G2。  

我们希望使用 太阳能电池板和电池为MCU供电。 我的问题是:是否可以使用外部电源为MCU供电?

如果是这种情况,则连接到MCU的VCC端口的电源应遵守什么电压和电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微控制器的电压限值将在数据表中说明

    以下  是MSP-EXP430G2的文档(包括示意图):