请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MSP430FR2111 这些可能是一个修辞性的问题.
1) MSP430FR2xx系列用户指南(slau445g)第7.4 .11节介绍了PxSELC寄存器。 第50页上的MSP430FR2111数据表(SLASE78B)表6-26未列出上述PxSELC寄存器偏移,但SDK头文件"msp430fr2111.h"确实定义了与pasel对应的偏移。 我想假设PASELC实际上存在于硬件中,我正在看数据表中的一个意外遗漏。 但我必须问:哪个是正确的数据表或头文件?
2) 头文件"msp430fr2111.h"还定义了PJ的偏移。 数据表中未指定'FR2111中是否存在PJ,并且(显然)硬件中没有对应的PJ引脚。 再次,我想假设这只是MSP430内存空间的其它变体留下的一个工件。 但我不得不问:为什么PJ包含 在头文件中?
参考资料:
1) MSP430FR2xx系列用户指南(slau445g)
2) MSP430FR2111数据表(SLASE78B)
3) msp430fr2111.h (SDK头文件)