This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6.9721万:应用ESD (IEC6.1万-4-2)测试时出现重置问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653717/msp430fr69721-occur-reset-issue-applyingesd-iec61000-4-2-test

部件号:MSP430FR6.9721万

您好,Champ:

当我们将ESD (IEC6.1万-4-2抗扰性测试)应用于MSP430时,MCU发生复位。

其实,这并不是对MCU的阻尼,但我们正寻找这个理由。  在应用ESD测试时,您是否听到过这样的重置问题?   

这是硬件条件

*硬件条件的RSET。  基于启动板参考设计的上拉(47Kohm),C (1000pF)。

此VCC=2.4V。

 

此致,

Kz777

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kz777,

    请参阅数据表的表6-9。 客户能否观察SYSRSTIV并分享导致重置的中断事件? 他们是否还可以使用示波器捕获VCC和RST线行为? ESD问题通常从系统级别考虑,有关PCB布局和附加保护设备建议,请参阅SLAA530: www.ti.com/.../slaa530.pdf

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kz777,

    是否有任何更新可报告此问题?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    谢谢。 当我们根据您的参考手册插入ESD二极管时,我们可以解决ESD问题。

    我将关闭此查询。

    此致,

    Kz777