This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:关于&&#39的问题;锁定日期##39;已在勘误表条目(PMM29)中说明

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654908/msp430fr5989-question-on-locked-up-sate-stated-in-errata-entry-pmm29

部件号:MSP430FR5989

团队成员,您好!

希望你一切顺利。 请参阅以下客户问题:

我们注意到MSP430FR5989有一个新的勘误表条目(PMM29),我们对此有一些疑问。 勘误表中指出,从LPM 2,3或4唤醒时,设备可以进入锁定状态,并且不会响应中断或执行应用程序,只能使用BOR重置。

“锁定状态”是什么意思?

它是否会消耗高电流,或者是否存在与此问题相关的任何其他特征,我们可以观察这些特征以验证该设备是否由于PMM29中所述的问题而无法正常工作?

当设备处于此状态时,看门狗计时器是否会继续工作?  

设备是否会继续处理指令,或者“锁定”是否意味着PC也被冻结?

此致,
Randhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Randhir,

    锁定状态与暗示完全一样,设备卡在LPM和活动模式之间,对于这种模式,某些时钟源和LDO已启动,而其他时钟源和LDO则没有响应。 因此,这种不确定状态的电流消耗可能高于其尝试退出的LPM,但这需要与质量团队确认。 与所有其他功能一样,WDT在此状态下不能运行。 在BOR发生之前,设备本身不会执行任何进一步的指令。 出于这些原因,强烈建议实施其中一种提供的变通办法。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程将关闭,因为问题正在进一步脱机处理。

    此致,
    Ryan