This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:BSL在1字节数据包上以数据包大小超出缓冲区和quot进行响应("数据包大小超出缓冲区和quot;)

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2100, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654146/msp430fr2311-bsl-responds-with-packet-size-exceeds-buffer-on-a-1-byte-packet

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件:MSP430FR2100MSP-FET

您好,  

我们计划从同一主板上的另一个CPU支持MSP430FR2100的固件更新,并希望在真正的主板到达之前,在FR2311启动板上测试该过程。  

通过代码调用BSL (重置后直接跳到0x1000)后,我尝试通过UART (9600,8,偶数,1,无流控制)与它通话。  

例如,我尝试写:  

0x80,0x01,0x00,0x19,0xE8, 0x62,根据示例,询问BSL版本,就像第一次测试一样。

我希望得到一个类似于0x00,0x04的响应... (BSL已锁定),因为我以前没有提供密码,而是收到:  

>写入: 0x80,0x01,0x00,0x19

> BSL的响应:0x54

>写入: 0xE8,0x62

> BSL的响应:0x51

0x54转换为"数据包大小超过缓冲区",0x01数据包大小对于260B缓冲区如何过大? 我在这里做错了什么?  

(0x51表示标头不正确,这是合乎逻辑的,因为它可能是重新开始的,而0xE8不是有效的标头)。  

谢谢!  

/Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Johannes:

    您是否使用MSP-FET和BSL-脚本程序或自定义主机和软件程序与BSL进行通信? 您能否提供通信的示波器屏幕截图以确认不存在UART波特率问题? 即使TX BSL Version命令也受密码保护,因此如果数据包成功,您也应收到0x04 (BSL锁定)的BSL核心消息。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程将关闭,但可在进一步查询后重新打开。

    此致,
    Ryan