This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP430FR6989

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653265/msp430fr6989-msp430fr6989

部件号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他部件:EnergiaMSP-EXP430FR6989

板MSP_EXP430FR6989LP (平台MSP430,封装Energia)未知  

我在编译时收到此错误。请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保MSP-EXP430FR6989 LaunchPad作为MSP应用程序UART1和调试接口在您的系统上模拟。 在Energia's Tools -> Board选项卡中选择正确的设备。 应该连接J101的GND,3V3,SBWTDIO和SBWTCK跳线。 如果您继续遇到问题,请提供您的操作系统和Energia版本以及确切的错误消息。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    板MSP-EXP430FR6989LP (平台MSP430,封装Energia)未知

    编译板MSP-EXP430FR6989LP时出错。

    再次收到此错误。 我正在Windows 7上使用Energia 1.6。10E18

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您以前使用过Energia吗? 您是否有任何其他可测试的LaunchPad变体? 尝试重新安装它并确保使用默认位置(C驱动器)。 如果使用不同的IDE (如CCS或FET-Pro430),是否会出现任何错误?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此线程将由于不活动而关闭,但可以随时回复。

    此致,
    Ryan