This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Captivate -金属:HID设备连接错误

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655804/captivate-metal-hid-deivce-connection-error

部件号:Captivate金属
主题中讨论的其他部件:MSP430FR2633,, Captivate - PGMRCaptivate - FR2633

你(们)好

现在,我在尝试连接到设备时遇到以下错误。

此错误的原因是什么?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    Captivate金属板是否正确连接到Captivate FR2633,后者又连接到Captivate PGMR? 所有跳线是否正确安装在正确的位置? 您以前是否使用过这些主板和此设置而没有任何问题? 如果是,您最近是否更改了设置? 尝试对MSP430FR2633重新编程,看看这是否会改变行为。 在尝试通过Captivate设计中心进行通信之前,请确保断开CCS/IAR调试器接口。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ryan

    感谢您的回复。

    我认为主板和设置都是正确的,因为调试功能可以从CCS进行。
    此错误不会在其他PC上发生。

    存在此问题的PC从未使用过Captate设计中心进行连接。
    即使重新安装了软件,也无法正常工作。

    >在尝试通过Captivate设计中心进行通信之前,请确保断开CCS/IAR调试器接口。
    在尝试通过Captivate设计中心进行通信之前,我已使用调试器加载并运行生成的项目,如以下指示。 是否正确?

    software-dl.ti.com/.../ch_designcenter.html

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,na na78,

    该问题很可能与您的JRE有关,请参阅以下相关帖子: e2e.ti.com/.../51.0838万

    此致,
    Ryan