This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2633:Captivate 1.6 项目导入到CCS v7

Guru**** 2609175 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655634/msp430fr2633-captivate-v1-6-project-import-to-ccs-v7

主题中讨论的其他部件:MSP430FR2633

你(们)好

我正在MSP430FR2633 Captive Design Center 1_60_00_00上工作,它具有8 个元素按钮,用于获取触摸响应,但在我将文件导入CCS _v7时 ,在包含文件之前不会生成文件

如何纠正此plzz帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shaikh,

    您尝试完成什么? 我能够将当前的示例和新的测试项目导入到CCS 7.3 v中,并在生成后生成输出文件。 您指的是什么INCLUDE文件?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助
    生成.out文件并成功运行程序调试过程中没有错误,但在Captive Design Center中,我没有收到频道条形图上的按钮,滑块的响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对MSP430进行编程后,确保断开CCS调试器的连接。 您使用的是TI提供的EVM还是定制PCB? 如果是前者:哪一个,您是否验证了所有板卡连接,是否确定上传了正确的示例? 如果是后者:您是否已正确分配了插针,您的主板是否遵循了Captivate技术指南中的所有布局建议? 需要提供有关系统设置的详细信息。

    此致,
    Ryan