主题中讨论的其他部件: MSP430F5529
工具/软件:Code Composer Studio
有人能告诉我一个简单的(希望有评论)从MSP-EXP430F5529LP的I2C设备读取数据的示例吗? 就像从传感器读取- MPU9250,BMP280等。我觉得这应该是最基本的示例之一,但不知怎么的,我完全错过了它。
我发现了使用2 MSP-EXP430F5529LP相互通信的示例,但这些示例对于示例而言大多是无用的。 我正在寻找一个从传感器设备读取的示例。 这意味着MSP-EXP430F5529LP必须从I2C总线写入和读取字节。 这些示例仅执行其中一项操作。
driverlib示例看起来很接近,但如何将gPIO_PORT_P3映射到启动板Px.x引脚标签? 这是在某处解释的吗? 它不在随启动板附带的插针输出文档中。
ex1主实例和从实例是反直觉的。 主服务器应该控制从属服务器,但这些示例设置为主服务器只听而从属服务器只说话。 我缺少什么?
Ex2和ex3只有主中继器传输。 同样,主设备不应该向从属设备请求数据吗?
我想我只是在理解这些示例时遇到了困难,因为它们没有得到很好的评论或自我解释。