主题中讨论的其他部件: UNIFLAASH, TRF7970A
工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我无法在示例项目中运行GUI Composer。
我有一个MSP-EXP430F5529LP和TRF7970ABP捆绑包,用于评估RFID产品选项。 我已成功编程并可以调试RFID读写器的示例代码sloa227。 我已按照NFCLink独立版入门指南中的说明操作“2.4 安装MSP430 CDC驱动程序”部分。 当MSP4S/TRF7970套件连接并在CCS7中运行时,根据WIN设备管理器列举的新COM端口为:“MSP应用UART1”, “MSP调试接口” 和“USB串行设备”。 没有"MSP-USB示例"。如《入门指南》中所述。
我不知道是否安装了CDC驱动程序,或者LP应用程序是否不正确,或者我是否不理解下一步。 在看了几个小时的帖子并尝试了解CGv1和GCv2之间的差异等之后 ,我只是不明白下一步应该是什么。 我以前在CCS 6中使用过GC。
我从View/GUI Composer打开的GUI Composer是CCS,但在下一步中丢失了。
如何确定和/或加载目标中的"NFCLink (独立固件)?
显然,我对软件的安装方式以及每个软件提供的功能缺乏基本了解。 如果我能获得任何指导,我将不胜感激。 我以前有很多TIVA,CCS和一个GUI Composer的工作,但我一直在这里工作。
谢谢!
Randy