This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430I2041:编程

Guru**** 2608385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654009/compiler-msp430i2041-programming

部件号:MSP430I2041

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我正在使用SPI引脚为MicroSD卡接口编程MSP430I2041。 我正在使用TI网站上为EXP430F5529提供的FATFS应用模块。 我已对MSP430I2041上的不同SPI引脚进行了所需的更改,但无法解决附加的编译错误。 请查找附件。 请建议我应该如何删除这些错误。

此致,

Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在我看来,该文件在上一个帖子中似乎未附加。 请找到附件文件。

    此致,

    Abhishek Grover。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek,

    您收到的错误意味着您的代码中没有定义为f_printf的对象。 我会检查以确保您的项目中有定义此函数的所有必要文件,以便可以使用它。

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Abhishek,

    您是否在这方面取得了任何进展,或者您是否还有任何未决问题?

    此致,
    Caleb Overbay