This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FE4272:用于读取和写入操作示例代码的SPI 3线配置。

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655837/msp430fe4272-spi-3-wire-configuration-for-read-and-write-operation-sample-code

部件号:MSP430FE4272

读取和写入操作需要SPI 3线主模式示例代码。

谢谢!

达尔尚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430F43x_MSP430F44x_Code_Examples中的fet440_spi0_016x.c和MSP430x13x_MSP430F14x_MSP430F15x_MSP430F16x_Code_Examples中的fet140_spi0_[03-08].c提供了简单的USART0 SPI示例,请确保正确迁移设备的引脚功能。

    此致,
    Ryan