This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] msp430I2031:谴责密钥

Guru**** 2608375 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654860/msp430i2031-denouncing-key

部件号:MSP430I2031

尊敬的先生:

我正在使用msp430I2031 IC

我想实施两个按钮减少键(基于中断)弹跳问题

如果有示例,请帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hiren,

    请尝试使用Code Composer Studio资源资源管理器以获取特定于设备的代码示例。

    这是为FR5969编写的-因此您可能必须调整端口。 此代码用于在按下端口4.5 上的Button1时打开端口4.6 LED1,释放后关闭端口。

    我对这一点没有任何意见。 否则,您可以设置最短的退回时间,并在每次调用中断时将其与计时器进行比较。

    有关详细信息,请访问 :www.ganssle.com/debouncing-pt2.htm

    #include <MSP430-h>
    void InitializePins (void);
    int main (void)
    {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; //停止WDT
    PM5CTL0 &=~LOCKLPM2 5;
    
    InitializePins();
    
    __bis_sr_register (LPM0_bits + GIE); //输入LPM0 w/ interrupt
    __no_operation(); //用于调试器
    }
    void InitializePins(void)
    {
    P4DIR &= 0x00;
    P4OUT &= 0x00;
    P4DIR ||(BIT5 + BIT6); //作为输出
    P4OUT |= BIT5; //上拉模式
    P4REN |= BIT5; //启用上拉
    P4IE |= BIT5;
    P4IES |= BIT5;
    P4IFG &=~ BIT5;
    }//
    Timer0_A0中断服务例程
    #pragma vector = Port4_vector
    __interrupt void Port_4(void){
    
    P4OUT ^= BIT6;
    P4IES ^= BIT5; //切换上升+下降边缘
    P4IFG &=~BIT5;
    } 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我想在MSP 430中实现2按钮逻辑。

    短时间按下1个按钮(200毫秒)= LED 1亮起

    短时间按(200毫秒)时按2按钮= LED 2亮起

    长按时按1和2按钮= LED 3打开

    msp430I2031中的这种逻辑机具使用GPIO中断,还可减少去毛刺错误。

    请提供此类示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    在ISR中使用计时器无疑会导致实时应用程序出现严重延迟。
    请在按钮钉上使用IF语句。 启动计时器,并在200毫秒后检查是否仍然按下。 然后切换LED。
    您可能需要了解有关切换PIN和使用计时器的基本教程。 例如:
    processors.wiki.ti.com/.../MSP430_LaunchPad_Tutorials