This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:将R3作为源寄存器的Mova

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655324/msp430fr4133-mova-with-r3-as-source-register

部件号:MSP430FR4133

如果R3用作Mova中的源寄存器,会发生什么情况?

Mova的操作码没有AS的位,因此无法指定应使用哪个常量
使用。 当使用"Mova R3,Dest"时,似乎使用了零(
将显示为00)。
 
TI是否可以确认这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅《家庭用户指南》(SLUU445)的4.3 4 & 4.6 .4.8 部分。 由于R3/CG2常量发生器与通用寄存器R4-R15的长度相同(图4-1),我假定行为相同。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不是关于长度。 这是关于内容的。 如果您阅读了4.3 .4,您会发现
    R3的_contents_取决于AS。 Mova没有什么好的
    此处是R3的内容?           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以假定在此实例中使用默认寻址模式00。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以便我可以安全地使用

    移动R3和目标(&D)

    要清除目的地(单词)地址的32位内存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我当然不是这个问题的权威专家。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么,有没有“权威专家”呢?