This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:ADC's高输入偏移电压

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655285/msp430fg6626-adc-s-high-input-offset-voltage

部件号:MSP430FG6626

您好,  

ADC输入具有具有2mV偏移的内置运算放大器。 这对于我们的应用来说太高了。 我们有一个具有0.5uV偏移的外部缓冲区。 我们是否可以绕过您的内部运算放大器并 将ADC从我们的缓冲器中驱动?  

如果不是,该系列中是否有其他MSP在紫外线中存在偏移?  

谢谢  

Sanjeevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加以上内容:

    数据表指定CTSD16的偏移校准。 您是否有校准后偏移的规格?

    2.该系列中是否有任何其他MSP可以绕过其内部缓冲区?

    请尽快告诉我们,我们决定使用此微控制器进行设计取决于这一点。

    谢谢

    Sanjeevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sanjeevi:

    如《家庭用户指南》的图30-1所示,CTSD16 PGA无法绕过,任何增益都可能导致高达4 mV的温度偏移和漂移(数据表的表5-36)。 不提供偏移校准数据,因为它取决于外部电路的阻抗和使用的参考(数据表7.2 .1.4 .4节)。 如果您需要差分输入,则可以考虑使用SD24设备,但情况相当相似。 单输入10位或12位ADC不包括PGA,但任何ADC输入都将涉及一定程度的线性偏移误差,即使是校准值也是如此。 您的设计是什么终端设备,总允许误差是多少?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    感谢您的回复。 我们正在电压参考电路表征过程中测量一些电压输出。 我们必须通过测试板中的精密缓冲器向ADC提供电压输入。 我不知道此运算放大器缓冲器的输出阻抗数值的确切值。 缓冲区的偏移仅为0.2uV。  其部件号为MAX4238。  

    我们正在寻找的精确度是+/- 0.25 mV。  

    谢谢  

    Sanjeevi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sanjeevi:

    如前所述,ADC将包括一些线性偏移误差。 您必须评估常用的校准方法进行补偿,如果有足够的超额采样,您可能会达到所需的分辨率。 但是,即使是具有1.5 -V参考的12位ADC也会涉及0.36 mV的步进,因此您显然需要更高分辨率的ADC。 SD24以16的典型直流ENOB而闻名,如果使用1.2 V参考,则分辨率可能为18 UV,这可能是您的应用所能接受的。

    此致,
    Ryan