This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:转变为具有通过文本文件发送命令功能的MSC

Guru**** 2608385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655417/msp430f5529-turning-into-msc-with-ability-to-send-command-through-text-files

部件号:MSP430F5529

您好,

我正在研究将MSP430转变为MSC器件并允许它读取存储在驱动器中的文本文件的可能性(即让器件读取文件以指示LED是否亮起)。

我下载了#M1_FileSystemEmulation示例代码,并使用MSP430F5529 LaunchPad开发套件试用了它,正如预期的那样,该设备能够转换为MSC,并具有可以编辑的文本文件。

如果我想在驱动器中创建一个文本文件,可以修改该文件以打开/关闭LaunchPad上的其中一个指示灯,我需要执行什么操作?

谢谢!

嘉许

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jiasho,

    现在,您已经模拟了FAT文件系统,您需要修改进程接口以从FatF轮询特定文件的内容,并相应地修改GPIO。 有关目录和文件访问的功能,请参阅Fatfs文件夹的ff.c文件。 通用FatF网站也是一个很好的参考: elm-chan.org/.../00index_e.html

    此致,
    Ryan