This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否确实需要在TI产品和16x2 LCD之间使用电压电平转换器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, MSP430G2452, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654345/is-it-really-require-to-use-voltage-level-shifter-between-ti-products-and-16x2-lcd

主题中讨论的其他部件:CC3200MSP430G2452MSP430G2553

大家好,TI已经将16x2 LCD与许多TI微控制器(如MSP430G2553,MSP430G2452,TIVA C,TIVA C Connected,Stellaris启动板,CC3200等)连接在一起,工作正常。

我从未遇到任何问题,也从未使用LCD和TI MCU之间的电平转换器。 但有些论坛显示了级别转换的要求。 我们真的需要换档杆吗? 在PCB板上,我是否要购买整洁可靠的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我不理解这个问题。 如果你有一个5V LCD单元,你需要一个电平转换器,如果你有一个3V单元,你不需要。 (这里几乎所有的电压都是3V。)

    您没有包括任何(Forum)参考,但我猜它们源自市场产品:(规范) Arduino以5V运行,因此有许多5V LCD板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有电平转换器,我可以在5V LCD上看到输出,它与3.3V MCU (MSP430g2553)相连
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供您正在使用的实际LCD控制器/数据表,可能需要5V电源,但输入高电压(VIH)可能低至2.2 -3 V (HD4.478万U就是这种情况), 在这种情况下,液位调节器不需要在规格范围内。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一直在使用JHD 162A LCD,
    数据表: www.agspecinfo.com/.../JHD162A.PDF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我在上一篇文章中所述,由于最小VIH为2.2 V,因此允许在不同导轨之间进行通信

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看情况而定。

    如果您从未从LCD显示屏上读取,那么您需要担心的就是满足显示屏上的VIH规格。 除非您使用的Vcc太低,否则这应该不是问题。

    如果您想从液晶屏读取数据(以检查其状态),则可以。 我在数据线路上插入串行电阻器,将MSP430输入引脚上的二极管电流限制在安全水平,这种情况下工作正常。  仅当LCD R/W引脚硬接线写入时,我才会跳过电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多年来,我遇到了一些5V设备(不仅仅是LCD),它们的运行电压为3V。 我尽量不把我的项目打赌在他们身上。