This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR4133:计时器

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655399/msp430fr4133-timers

部件号:MSP430FR4133

大家好,这只是一个关于MSP430 FR4133计时器的一般性问题,因为我不确定执行此操作的正确方式是什么。

是否可能同时运行两个计时器,例如一个计时器计数为1分钟,开始进程回滚为零,然后开始回滚到一分钟,并让另一个计时器计数为多个特定时间,如5.43 启动进程并回滚 要归零,然后计数到5.80 ,请重复此过程到5.91 seconds?

我知道使用UP模式重复计数到比较寄存器TAxCCR0的值,这可以同时进行,但我不知道有两个计时器。  

欢迎提供任何建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TimerA-s是独立的,每个都有自己的CCR0。 因此,简短的回答是:是的,您可以将不同的值放入TA0CCR0和TA1CCR0,计时器将以不同的速率循环。 您也可以在每个循环中更改CCR0,这样计时器将以不同的速率循环。

    唯一的收获可能是您提到"分钟"。 时钟频率为1MHz时,您可以获得的最长周期时间(ID=3,TAIDEX=7)为1/(1MHz/(6.5536万*8*8))或约4秒。 您需要添加软件计数器或使用RTC,后者提供更大的管理程序(但只有一个RTC)。

    [编辑:固定括号]