This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:SimpleLink-MSP432P4/E4-SDK差异

Guru**** 2607125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655122/msp432e401y-simplelink-msp432p4-e4-sdk-difference

部件号:MSP432E401Y

您好,

您能否告诉我SimpleLink-MSP432P4-SDK和SimpleLink-MSP432E4-SDK之间的区别? 我以前在MSP432P4上使用SimpleLink-MSP432P4-SDK构建了应用软件。 为了加快CPU工作频率,我想将该软件迁移到MSP432E4上的SimpleLink-MSP432E4-SDK。

此致,
Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kazu:

    使用MSP432P4构建软件,然后迁移到MSP432E4时,必须使用TI驱动程序。 如果使用driverlib,则项目迁移并不简单。 但是,使用RTOS和TI驱动程序,只要两个器件之间使用的功能相同或相似,就可以迁移许多应用程序代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Amit:

    感谢您的快速回复。 我根据以下示例软件构建了应用程序软件。 它使用用于无RTOS的driverlib。  此示例使用ROM API (MAP_I2C_XXX)。 两个设备之间的API是否不兼容?

    <SDK>\Examples\nortos\MSP_EXP432P401R\driverlib\i2c_master_rw_重复 性start-master_code

    您提到的TI驱动程序是否意味着以下内容? 无RTOS的样本似乎很少。

    <SDK>\Examples\nortos\MSP_EXP432P401R\drivers
    <SDK>\Examples\RTOS\MSP_EXP432P401R\drivers

    此致,
    Kazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kazu:

    是的,两个设备之间的driverlib不兼容。 TI驱动程序指的是基于RTOS的示例。 我们计划在即将发布的版本中添加更多基于RTOS的示例。