This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P4111:免费RTOS版本开箱即用不能正常工作

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/653994/msp432p4111-free-rtos-version-out-of-box-not-working-properly

部件号:MSP432P4111

您好,

我尝试运行基于免费RTOS的开箱即用演示。 项目编译没有错误。

模式1工作正常,但进入模式2时演示冻结。

基于TI-RTOS的版本运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    让我运行几个测试,我会给您回复。

    此致,

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     感谢您的报告,这是开箱即用演示中的一个错误,它将在下一版本的SDK中得到修复。

    同时,请将uart_thread.h中MAX_STR_LENGTH的大小从64增加到128,这样就可以解决问题。

    #define MAX_STR_LENGTH 128 

     此致,

      David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,这一变化解决了这个问题。

    谢谢