This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:用于430BOOST-SHARP96的MSP430WARE代码端口

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, MSP430FR4133, MSP430FR2433, MSP-EXP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/655334/msp-exp430fr2433-msp430ware-code-port-for-430boost-sharp96

部件号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他部件:EnergiaMSP430WAREMSP430FR2433MSP-EXP430FR4133

您好,

Energia LCD_SharpBoosterPack_SPI可与MSP430FR2433一起正常工作,但我在MSP340WARE中没有看到430BOOS-SHARP96的示例或代码,也没有看到任何其他地方的示例或代码,因此我从  msp430WARE_3_80_02_10中获取了MSP430FR4133_GRlib_Example,并对MSP430.2433万的代码进行了相应的更改。   

1.将BlinkLED_MSP430FR2433项目从MSP430WARE导入到CCS (本 例中为7.3 版本:0.0.0019万)

2.将  MSP430WARE中的MSP-EXP430FR4133_Grlib_Example导入 CCS  

3.将GrLib和LcdDriver文件夹和文件'system_pre_init.c'复制到MSP430FR2433项目

  注意:必须在“项目包括选项”中添加对LcdDriver,GrLib,GrLib/grlib和GrLib/字体的引用。   

4.修改FR2433 Launchpad的HAL_MSP文件

  重命名: HAL_MSP_EXP430FR4133_Sharp96x96.c和 HAL_MSP_EXP430FR4133_Sharp96x96.h

          至

          HAL_MSP_EXP430FR2433_Sharp96x96.c和 HAL_MSP_EXP430FR2433_Sharp96x96.h  

5. 在HAL_MSP_EXP430FR2433_Sharp96x96.h中,将PIN引用更改为:

#ifndef LCDDRIVER_HAL_MSP_EXP430FR2433_SHARP96X96_H_
#define LCDDRIVER_HAL_MSP_EXP430FR2433_SHARP96X96_H_

//*****************************************************************************************************************
////
LCD驱动程序的用户配置
////*********************************************************************************************************


//连接到LCD
的MSP430端口#define LCD_SPI_SI_port GPIO端口P2
#define LCD_SPI_CLK_PORT GPIO端口P2
#define LCD_DISP_port GPIO端口P1
#define LCD_POWER_PORT GPIO端口_P1
#define LCD_SPI_CS_port

连接到LCD
#define LCD_SPI_SI_PIN的MSP430的GPIO端口P1 //引脚 GPIO _PIN6
#define LCD_SPI_SI_PIN_function GPIO主要模块功能
#define LCD_SPI_CLK_PIN GPIO _PIN4
#define LCD_SPI_CLK_PIN_function GPIO主要模块功能
#define LCD_DISP_PIN GPIO _PIN6
#define LCD_POWER_PIN GPIO _PIN0
#define LCD_SPI_CS_PIN GPIO _PIN7

//用于SPI通信
的USCI基本地址的定义//#define LCD_EUSSCI_BASE EUSCI_B0_BASE
#define LCD_EUSCI_BASE EUSCI_A1_BASE

。
。
。
#endif /* LCDDRIVER_HAL_MSP_EXP430FR2433_SHARP96X96_H_*/ 

6.编辑 HAL_MSP_EXP430FR4133_Sharp96x96.c以匹配FR2433 EUSCI映射

#include "grlib.h"
#include "HAL_MSP_EXP430FR2433_Sharp96x96.h"
#include "driverlib.h"
。
。
。
HAL_LCD_clearCS();

EUSCI_A_SPI_initMasterParam ={0};
param.selectClockSource = EUSCI_A_SPI_CLOCKSOURCE_SMCLK;
Param.clockSourceFrequency = CS_getSMCLK();
param.desiredSpiClock = 100万;
para.msbFirst = EUSCI_A_SPI_MSB_FIRST;
Param.clockPhase = EUSCI_A_SPI_PHASE DATA_Captured_ONFIRST_changed_on_next;
Param.clockPolarity = EUSCI_A_SPI_CLOCKPOLARITY_INACILY_LOW;
PARAM.spin模式= EUSCI_A_SPI_3pin;

EUSCI_A_SPI_initMaster(LCD_EUSCI_BASE,&param);

EUSCI_A_SPI_enable(LCD_EUSCI_base);
。
。
.
void HAL_LCD_writeCommandOrData(uint16_t命令){

while (!EUSI_A_SPI_getInterruptStatus (LCD_EUSI_BASE),
EUSCI_A_SPI_Transmit_Interrupt))
{
;}

EUSCI_A_SPI_发射器 数据(LCD_EUSCI_BASE,command);
}

void HAL_LCD_waitUntilLcdWriteFinish(void){

While (EUSCI_A_SPI_isBusy (LCD_EUSCI_BASE))
{
;}

}

7.复制main.c的内容,或者只将文件复制到FR2433项目

之后,LCD演示应按预期工作。  

 

我希望这对其他人有帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您发布此信息,我相信有人会觉得这很有帮助。 一般而言,类似的移植技术也可用于其他设备。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弥敦道

    谢谢。 是的,由于MSP430FR2433 Launchpad未在Booster Pack Checker网站上列出,所以对于哪些BoosterPacks受支持有点偶然,所以我认为最好检查引脚以确保兼容性。