This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR4133:无法加载/运行Energia草图

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, ENERGIA, MSP-EXP430FR6989, MSP430FR4133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654251/msp-exp430fr4133-unable-to-load-run-energia-sketch

部件号:MSP-EXP430FR4133
主题中讨论的其他部件: EnergiaMSP-EXP430FR6989MSP430FR4133

我有一张Energia草图,我成功地使用它从MSP-EXP430FR4133 Launchpad控制ADF4351频率合成器。

原始草图使用25 MHz的参考频率, 但我想将硬件更改为使用24 MHz的晶体,这样可以减少合成器输出的频振,因此我修改了草图中的合成器设置,购买了新的MSP-EXP430FR4133 Launchpad,并尝试使用CCS云工具来构建,加载和运行草图。  构建成功,我安装了逆时针代理,没有任何错误。  插入目标时,我的Windows 7计算机会识别目标并枚举两个com设备: MSP Application UART as com25和Debug Interface as com26。  当我尝试"运行"项目时,它无法连接到目标。  COM 25的波特率设置为9600。

我还尝试使用Energia 18离线,但没有成功。  我以前使用Energia时,许多TI Launchpad上都没有任何问题,包括原来 的MSP-EXP430FR4133,现在使用25 MHz晶体控制ADF4351。

更新!

刚刚将目标更改为MSP-EXP430FR6989, 将加载并运行完全相同的代码。

很高兴能这样做,但为什么MSP-EXP430FR4133无法连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否收到任何特定的错误消息? EZ-FET连接听起来不错,但您的目标通信遇到了问题。 所有J101跳线是否正确安装,最重要的是GND,3V3,SBW RST和SBW TST? 您是否有任何其他MSP-EXP430FR4133主板需要测试? 您是否知道MSP430FR4133不支持高频晶体(仅32 kHz LFXT)?

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我的愚蠢,我从未检查过跳投,因为跳投放错了位置。  很高兴报告问题已解决。

    我也没有意识到MSP430FR4133 Launchpad只使用32KHz时钟晶体,这对于我的应用来说很合适。

    签名