This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-Gang:BSL编程不工作

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-GANG, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654589/msp-gang-bsl-programming-not-working

部件号:MSP-Gang
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

大家好,  

我正在   使用  MSP430G2553上的SBW在生产中使用MSP-Gang ,一切都很好。  

现在我需要使用 ROM BSL 在 MSP430G2553上进行编程  ,我选择了用户界面中的选项 ,但它不起作用 ( 我使用示波器进行了交叉检查 , 在复位和测试 中没有任何移动 以调用BSL):   请帮帮我。   

为了确保我的硬件设置正确,我使用 了TI  Launchpad 作为 应用说明    slaa535a.pdf ,我可以 通过我的G2553 板的PC进行BSL编程 ,完全没有问题 。

谢谢你  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carlo,您好!

    我能够在设置中使其正常工作。 请为我确认UART BSL连接:

    VCC至引脚2
    接地至引脚9
    WFP 1.1 / BSLTX至引脚12
    WFP 1.5 / BSLRX连接到插针14
    RST至引脚11
    测试针脚8

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan,
    谢谢,我的错,我连接错误,它工作正常。
    此致
    卡洛