This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F233:从MSP430F133迁移到MSP430F233 -保留位

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F233, MSP430F133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654929/msp430f233-migrating-from-msp430f133-to-msp430f233---reserved-bits

部件号:MSP430F233
主题中讨论的其他部件: MSP430F133

您好,

对于我的应用程序,我希望从MSP430F133迁移到MSP430F233。

为此,我使用的是SLAA381B文档。
在本文档(§3.6 )中,有一条关于MSP430F133中保留位的警告,MSP430F233使用了MSP430F133,可能会导致错误。
是否存在此警告可能涉及的所有位(寄存器)的列表?


此致
Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Laurent:

    我认为没有这种清单。 而是要查看MSP430F133的用户指南,查看您使用的寄存器中是否有保留位。 然后,您可以查看MSP430F233的用户指南,查看它们是否已被保留,并且可以进行相应的设置。

    此致,
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nathan,

    这是我想要避免的,但如果没有列表,这就是我要做的...
    感谢您的回答。

    此致,
    Laurent