This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F2619:如何在CCS v7中使用固定模式填充未使用的内存

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/654928/ccs-msp430f2619-how-i-can-fill-unused-memory-with-a-fixed-pattern-in-ccs-v7

部件号:MSP430F2619

工具/软件:Code Composer Studio

Champs,

填充未使用内存的最简单方法是什么。 我尝试了以下方法,但没有成功。 我还搜索了网络,但没有找到令人满意的答案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dietmar,您好!

    我无法查看您提供的链接。 您可以将以下示例用于命令链接程序文件:

    Flash:原点= 0x2100,长度= 0xDEBE,填充= 0xAA55

    MSP430十六进制实用程序填充值仅在选择了图像模式(需要ROM指令)时才起作用。  我不得不在“CCS项目属性”窗口之外使用自定义.cmd文件,CCS项目生成的.out文件以及\ccsv7\tools\compiler\ti-CGT-MSP430_MSP4.LTS.bin中的hex430.exe实用程序,16.9 使用命令提示符执行此操作,结果是.hex或.txt文件。  所有这些都符合 SLAU131第12章,TI C/C++编译器小组在这方面可能会提供更多帮助。


    此致,
    Ryan